This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:采样不足问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599280/adc12dj3200-under-sampling-question

部件号:ADC12DJ3200

我有一位客户询问以下有关ADC12DJ3200采样不足的问题:

我们正在开发带宽为2.5Gz的模拟Ka信号的直接采样,该信号以28.75GHz为中心。 这是一个卫星项目。

我发现TI有此组件可以使用。 但是,出于我们的需要,我可以考虑在尼奎斯特10区的6.1Gsps中进行采样。 此ADC在新西兰工作吗? 您能否提供一些有关NZ 10 (共6.1 Gsps)性能分析的信息

我们能否回答客户关于ADC12DJ3200采样不足的问题?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    尽管ADC12DJ3200具有非凡的输入带宽(8 GHz -3dB带宽),但在28.75GHz时信号采样不足并不可行。 非常大的信号衰减和较差的抖动限制信噪比会导致性能不可接受。

    我建议客户考虑一个降频转换步骤,以生成位于ADC第2或第3 Nyquist区域内的IF信号。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的回复!

    您能否推荐一款适用于他的应用程序的转换器?

    感谢您的帮助。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    我们正在直接与该客户合作,以找到满足他们需求的最佳解决方案。

    此致,

    Jim B