This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:外壳温度计算

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599134/dac3484-case-temperature-calculate

部件号:DAC3484

团队成员:

当交叉点温度为125度时,您能帮我了解如何计算壳体温度吗?

在数据表中,只有Theta JC,没有功耗和效率。 您能帮我检查如何计算它吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下公式返回计算外壳温度:  

    TJ = TC +(ΨJT *功率)

    您会发现外壳温度几乎等于此设备的接点温度,当设备在其最大条件下运行时,温度将约为124.8oC。 请随意阅读以下应用手册: SPRA953C。 它介绍了各种热量指标和其他有用信息,包括上述公式。

    此致,

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdallah:
    我知道这个函数,但是如何计算功率? 数据表仅显示功耗,不显示效率等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdallah:

    客户测试DAC3484的功耗为1.2W。 如何获得外壳温度? 1.2 *Theta JC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据设备封装,PSI JC在数据表中列为0.1 或0.2。 您可以使用我在上一篇文章中列出的公式来计算外壳温度。 对于您的情况,您可以从结温中减去设备功率和psi jc的乘积:125 -(0.1 * 1.2)= 124.88 C  

    我不确定你对发援会"效率"的意思。 DAC具有与输入功率不成比例的定义输出。 当您打开/关闭设备中的各种数字块时,DAC的功耗会发生变化。 例如,使用NCO需要额外的功耗。 对于诸如电源转换器(降压,升压等)之类的设备,使用类似效率的度量标准更为常见。

    此致,

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdallah:

    谢谢。 还有一个问题,如果客户测试主板大约是65度。 如何验证结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下公式来确定结温:

    TJ  = TPCB  +(ΨJB  *功率)


    psi JB的值可在数据表中找到。 对于您的特定情况,如果 设备封装为4.6 4.6 FN,则结温为65+(QFN* 1.2)= 70.52 oC或65+(QFN* 1.2 )= 70.52  oC。 如果设备封装为BGA,则结温将为:65+(BGA* 4.6 1.2)= 84.68    oC

    在PCB上进行测量时需要小心。 有关更多信息,请参阅之前发布的应用手册。

    此致,

    Abdallah