This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8802:电源电流v/s输出电流

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599095/dac8802-supply-current-v-s-output-current

部件号:DAC8802

您好,

DAC8802电源电流的最大值为5微安,但3FFFh的全尺寸模拟输出电流为2.5 毫安。

问题1. DAC8802能否从具有5微安容量的5V电压轨运行?

问题2. 如果是,那么DAC8802将从何处获得2.5  毫安的满量程输出电流? 是否必须通过 VREFX处的参考电压提供?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!

    请在下面找到答案:

    1. 5uA额定值用于静态电流IDD。 这意味着当输出不消耗任何电流时,设备单独获得的电流。 因此,您不能使用5V,5uA的电源运行设备
    2.输出电流也来自电源,因此,电源的总额定电流应大于静态电流加上所有DAC通道消耗的电流。 参考不提供输出电流。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您纠正我的问题并提供正确的信息。

    谢谢,此致
    Deepak V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    我还有一个疑问,以上概念是否适用于所有DAC还是仅适用于DAC88xx系列?

    谢谢,此致
    Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!

    这是一个通用概念。 所有设备都将为其操作消耗电流,这通常称为IDD。 此外,负载电流也是如此。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,再次感谢

    谢谢,此致
    Deepak V