This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:如何使用TSW1400板将ADS4249采样的1 GB 数据上载到PC以进行进一步分析

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249, ADS4249EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598682/ads4249evm-how-to-use-the-tsw1400-board-to-upload-the-1gb-data-sampled-by-ads4249-to-the-pc-for-further-analysis

部件号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他部件:ADS4249

您好:

我购买了TSW1400板和ads4249评估板。 我使用PC中的2.0 2接口连接两块板。

我使用 ADS4249的通道A对使用 250MHz正弦波形(0.6Vrms)作为时钟的AWG (任意波形发生器)生成的数据进行采样,时间为1秒。

我从HSDC pro软件中看到,ADS4249以125MSPS的速度工作。 ADC固件是ADS位WISE 2CH。

如何使用TSW1400捕获数据并存储在1 GB DDR2中,然后将1 GB DDR2的数据上载到PC进行分析?

谢谢

Y.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    在 TI网站的HSDC Pro GUI产品文件夹中下载最新版本的高速数据转换器Pro GUI用户指南(SLWU087D),并参阅3.1 1部分了解有关您的问题的信息。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    感谢您的建议。

    我设法做到了。

    我不知道TSW1400是否有直流耦合ADC评估板?

    ADS4249EVM是交流耦合器。 一旦我捕获到一个470ns高斯脉冲,重复频率为10 kHz,波形就会失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    由于大多数客户都使用交流耦合进行测试,因此这是我知道的所有LVDS EVM上的默认设置。

    此致,

    Jim