工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我有自己的ADS1291设计。
默认情况下,DRDY引脚有信号,DOUT引脚上也有一些数据。 如果我停止转换并使起始引脚低DOUT不做任何事情。
这些只是正常的事情。
问题是SPI通信。 我什么都看不懂。 IM参见DIN,CLK,CS引脚处的信号TRUE。 但没有回应。
另外,我不能通过寄存器或发送SDATAC命令来停止转换。 ADS确实可以使用register wirte命令。
例如,我可以在DIN引脚上看到0x20 0x00 0xFF (读取虚拟),CLK CS看起来正常,但DOUT没有响应。
----------------
我使用内部振荡器。
我尝试使用Config2 Register CLK_EN进行CLK输出,但ADS没有获得。 无Clk输出。 所以我想,不能写入寄存器。
SPI Clk为480kHz
VSS = GND,
VREFP为0V (是问题吗??)
VCAP2 = 5.35V
VCAP1 = 1.36V