This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:使用DAC8562的双极输出范围电路

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562, DAC8563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599129/dac8562-bipolar-output-range-circuit-using-dac8562

部件号:DAC8562
主题中讨论的其他部件: DAC8563

DAC8562/DAC8563的8563的数据表图99显示了使用DAC8562创建双极输出的电路。  我很好奇为什么专门选择DAC8562,而不选择数据表中的其它部件?  由于DAC8562重置为零,因此电路的输出将为-10V。  DAC8563似乎是更好的选择,因为它重置为中刻度值,然后在重置时电路输出0V。

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    单极到双极转换的应用电路本质上是通用的,数据表图99中DAC8562的使用只是一个示例。 您可以查看DAC8562EVM用户指南(sbaa183a.pdf),其中为整个DACx56x器件系列制造了相同的电路。

    此致,
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Uttam。 我希望获得更多的理由来解释为什么选择DAC8562作为双极电路。 可能有一些应用程序希望在重置时输出为-10V?

    此致,

    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    实际上,该电路的设计确实考虑了DAC8563,但产品版本有点交错,因此首先发布了重置为零的产品。 因此,电路与发布的设备一起发布在数据表中,但显然从未改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Kevin。 我真的想知道哪种类型的应用程序需要这种行为。 我希望了解一个有趣的应用程序,但您的解释很有意义。 谢谢!

    此致,

    格雷格