This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:Wheatstone桥接器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598968/ads1248-wheatstone-bridge

部件号:ADS1248

你好

我正在使用ADS1248来评估来自小麦石桥的电压

如果电源与ADS1248不相同,则一切正常,否则读数为

即使我使用了voltmetere,读数也是错误的,这种配置似乎与整个电路混乱。

有什么建议?

附注:我们正在使用内部Vref

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brahem:

    很抱歉,您在使用ADS1248时遇到问题。
    为了解决您的问题,您能否分享有关您所面临问题的更多细节?
    您能否分享一个原理图,您正在使用的耗材以及可能还有寄存器设置?
    您能否更详细地描述您所说的'更改的地址'? 您正在读取哪些代码,您期望看到哪些代码?

    ADS1248有一个限制,即外部差动参考电压需要小于(AVDD -1V)。
    但是,由于您使用内部VREF进行测量,这似乎不是您的问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Joachim:

    *读数被更改*我指的是从ADS读取和转换的值(电压)错误。

    问题似乎是由Vbias引起的。当Vbias被禁用时,电压值正常。

    我在使用ADS作为电压表时使用了Vbias,输入是一个校准器,工作正常,

    但是,如果使用Weathstone Bridge,则当ADS和桥接器的电源(电池)相同时,Vbias应关闭。

    如果你能给我一个解释,我会感激的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brahem:

    如果不查看原理图和将VBIAS连接到哪里,很难评论出什么是错误的。
    但通常情况下,您不会在Wheatstone桥接测量配置中使用VBIAS,至少不会在我们通常推荐的配置中使用VBIAS。

    您只能使用VBIAS将浮动传感器(如热电偶)偏置到ADS1248的电压范围内。

    此致,