This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:使用AFE4300测量人体阻抗的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598411/afe4300-the-issue-of-using-afe4300-to-measure-impedance-of-human-body

部件号:AFE4300

尊敬的先生:

我们设计了20kHz和100kHz 激励电流频率,以测量人体的干线阻抗。 发现 20kHz的阻抗比100kHz的阻抗小。 这与 理论不符。

您是否发现过这 种现象? 以下是当前注射 入口和电压测量入口

从左侧到左侧支腿的当前注射

测量从右侧到右侧支腿的电压

AFE4300的输入互阻抗是否可能不够大? 下图显示输入阻抗为50k。  

是否有任何解决方案来解决此问题或提高芯片的输入阻抗。

谢谢!

LIN  

lin.zhou@lifesense.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lin,

    更改激励频率后是否校准?
    另外,您正在查看的是哪种类型的身体模型? 您是否可以使用离散部件(R和C)为车身建模并进行测试?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Prabin

    是的,我每次都进行校准。 我们使用的身体模型是五段阻抗。 如下图所示,左侧互阻抗,中继阻抗,右腿阻抗,左腿阻抗。 每个线段都有R和C并联。 此模型是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lin,

    您是否可以用并联R和C替换主体,并对20kHz和100KHz激励频率进行相同的测试?
    因此,现在的预期结果将是:100KHz的值< 20kHz的值。
    如果您得到上述预期结果,则AFE端没有任何错误(即寄存器设置,设置...),且实体的模型与简单R||C不同
    但是,如果您没有得到预期的结果,我们可能会调试AFE端。

    此致,
    Prabin