This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于AFE4490SPO2EVM GUI

Guru**** 2747365 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597799/about-afe4490spo2evm-gui

主题中讨论的其他部件:AFE4490SPO2EVM

输出PPG数据波形是否包含直流元件? 或者信号只有交流部分。  

我正在尝试使用公式计算比率

因此,我想说明AFE4490SPO2EVM GUI的输出波形中是否存在直流组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,也会有DC组件。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    很抱歉,还有一个问题。

    假设每秒为IR和红色LED分别生成500个样本。 对于IR LED的那500个原始数据值,如何获取IR的AC分量值,因为AC分量是PPG信号的峰到峰值?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,在这种情况下,交流分量将达到PPG信号的峰间值。
    您可以查看的波形以供参考。
    www.ti.com/.../slaa655.pdf

    此致,
    Prabin