This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599316/ads7924-questions

部件号:ADS7924
主题 :TPS2.4751万中讨论的其他部件

您好,

我有几个关于ADS7924的问题

  1. 我可以将AGND/DGND组合在一起吗?还是需要将它们分开? 如果是单独的,它们将与0欧姆本地绑定在一起
  2. AVDD似乎需要大于或等于 DVDD–我是否可以对两者使用相同的电压(2.5V,3.3V或5V都满足两个要求)? 或者,单独使用是否有好处? 是否最好让AVDD靠近模拟输入电压以获得更高的分辨率?
  3. 我只打算使用3个频道,我是否可以保留未使用的浮动频道?
  4. 模拟输入电压上的ABS最大值显示最大值为0.3V…这是正确的,还是应该与AVDD相关? 希望,由于我的输入来自TPS2.4751万,因此它将是675mV的满刻度电压

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿多米诺

    请参阅下面对您问题的回答

    1.最好为AGND和DGND使用单独的接地平面。 您需要将这些接地平面与板上的小,l厚铜迹线连接在一起(或您提到的0欧姆)

    2.是的,您可以为AVDD和DVDD使用相同的电源。 确保您在本地使用去耦电容器去耦AVDD和DVDD引脚(1uF应该足够好)

    3.如果您不使用任何通道,最好将其通过电阻器向下拉至GND。

    4.输入引脚上的ABS最大额定值 与AVDD有关。 它应该是AVDD+0.3V (0.3V是内部ESD二极管的典型正向降压)

    如果您需要任何其他信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet