This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422EVM:ADC评估模块中使用的变压器

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3442EVM, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598662/adc3422evm-transformer-used-in-adc-evaluation-modules

部件号:ADC3422EVM
线程中讨论的其他部件:ADS6422EVMADC3423EVMADC3442EVMTSW1400EVMTHS4541

大家好,  

我们 对ADC评估模块ADC3442EVM,ADS6422EVM和ADC3423EVM感兴趣。 但是,我们有一些简单的技术问题来确认我们的选择是否适用于我们的申请。 我想知道您是否告诉我们以下问题的答案:

-我看到TI 为每个模拟输入引脚使用1:1变压器,以实现交流耦合。 但是,我们的模拟信号不是纯交流信号,具有随时间变化的直流偏压。 那么,我们的选择是否适合此应用程序? 换言之,将变压器置于模拟信号的路径中是否会对我们可以转换的模拟信号造成任何限制? 例如,此评估套件只能转换纯高频交流信号。

-为了捕获输出数字转换数据,我们使用FPGA (Zedboard),其输入库与LVCMOS数据类型兼容。 所以我们需要使用IC将LVDS数据转换为LVCMOS,是否还有其他选择?  

最后一个问题是:考虑转换时间,序列化数据并在FPGA中捕获数据,如果我们希望在转换命令开始后800 ns后将数据放入FPGA中,ADC的最小采样率应该是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masih,

    变压器通常采用交流耦合-直流元件无法通过。 通常,变压器的频率响应可被视为角频率约为100kHz-1MHz的高通滤波器(这将因变压器而异)。 变压器将传递交流信号,并拒绝直流或低频信号。

    不幸的是,ADC只有LVDS输出,您需要LVDS接口。 推荐的评估平台是TSW1400EVM。 但是,您还应该能够通过一些努力使其与任何LVDS接口配合使用。

    ADC持续以时钟速率采集数据。 FPGA中反序列化器的输出应提供示例。 在您决定收集数据时,将取决于您的实施-基于某种触发器或某种中断或系统需求。 ADC的采样速率和延迟等因素只能确定从信号到达ADC以及该样本出现在FPGA内部开始的总延迟。 ADC延迟按8-9时钟的顺序排列。 如果要在800ns后查看1个样本,则表示9/800ns=11.25Msps。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    非常感谢您提供的宝贵信息。 它是如此的有帮助。
    我看了几个ADC评估板。 它们似乎都具有用于输入模拟信号的交流耦合。 你能给我推荐一个直流耦合评估板或者其他适合我们的产品吗?
    事实上,我们的信号是50 kHz的三角形波形,带有直流偏置,应至少使用10MSPS进行测量。

    谢谢!
    Masih
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masih,

    ADC EVM通常设计为在适当位置安装无源变压器,以便使用50欧姆信号发生器等测试设备进行评估。 变压器提供了一种很好的方法来向ADC生成差分信号。

    对于直流耦合应用,通常需要某种类型的放大器接口来提供SE到DE转换。 我们通常建议在此应用中使用某种全差动放大器(FDA)。 虽然我们通常不会为此类应用程序创建EVM,但有一个示例可能会有所帮助。

    您是否计划制作自己的主板或使用TI的现成产品? 我们没有为这类应用程序准备好许多EVM。 但是,我们确实提供了一些参考设计材料,这些材料可能有助于开发您自己的系统。

    www.ti.com/.../TIDA-0.0294万
    www.ti.com/.../tidu500.pdf

    如果您查看ADC EVM原理图,您会发现有一种方法可以绕过变压器并将差分输出到SMA连接器。 在这种情况下,您可以从FDA EVM (如THS4541EVM)连接此输入。

    www.ti.com/.../THS4541RGTEVM


    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间并考虑到我们的意见。

    我已附加了一个选项,在该选项中,ADC EVM变压器被旁路, THS4541EVM用于SE到DE转换。 以下示意图是否为您的意思?

    我还应该绕过 THS4541EVM输入端的变压器,对吧?

    非常感谢您为我的问题分配的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还必须将ADC的共模电压连接到Ts。 参见TI设计的图3
    www.ti.com/.../tidu500.pdf

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,对吧。
    谢谢你Ken,对我来说这是一个很大的帮助:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masih,

    对于直流耦合应用,THS4541EVM上的输入端变压器也应被绕过。 您可以将ADC的共模电压连接到THS,也可以在THS4541的Vcom引脚上使用外部0.95V电压。 THS4541EVM上的电源需要+3.5V和-1.5V,以便放大器输出摆幅在0.95V的中轨上居中。

    此致,

    Rohit