主题中讨论的其他部件: MSP432P401R, ADS1248
大家好,
我正在使用ADS1243与MSP432P401R连接,并且在写入或初始化 ADS1243的内部寄存器时遇到问题。我正在使用代码编辑器工作室进行C语言编程。我已经阅读了ADS1243的数据表并了解了ADS1243的命令,如RDATA,STOPC,
但是在编程时,我不知道如何通过SPI接口在ADC寄存器中写入任何值。
例如,我必须将PGA的增益设置为64
那么,基本的想法是我有写命令 WREG 0x51 0x06 ,但 如何通过SPI写入? 的子例程是什么?
请提供ADS1243的写寄存器代码示例以及它的实际工作原理。