This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83阻抗?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598858/dac38rf83-dac38rf83-impedance

部件号:DAC38RF83

戴尔

频率范围为 700Mhz至3GHz。

DAC38RF83和Balun之间的连接的阻抗值是多少?

我们需要提供布局指南建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

     

    由于 不平衡变压器引脚之间的间距,它们被布置为50欧姆单端。

     

    此致,

    Jim