This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:记录稳压器的输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599161/ads8900b-recording-output-of-voltage-regulator

部件号:ADS8900B
主题中讨论的其他部件:ADS8920BAM3352

您好,

我正在开发一种数据采集系统,可以记录microSD卡中稳压器(用于将交流电转换为直流电)的输出。 存储的数据稍后可用于处理。模拟输入的电压范围为45V至55V (直流电压,并在其上产生波纹)。 我有兴趣记录和测量电压调节器提供的波纹量。 稳压器的电压输出具有低频脉动和高频噪声。 即使我不测量高频噪声,测量信号所需的采样率是多少?

ADC的分辨率必须>16位。

您是否可以推荐任何可用于将信号存储在microSD卡上的评估套件或开发板? 请推荐一个合适的微控制器套件,我也可以使用它来处理所采集信号的应用。

此致,

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abhikesh,

    所需的SAR ADC采样速率取决于需要解析的最高频率组件。
    通常,ADC至少需要高于最大输入频率2倍的采样率;其中输入频率不得超过Nyquist频率。 ADS89xx系列支持1MSPS的最大采样速率。  以下图表给出了ADS8920B (16位版本)相对于输入频率的SNR,ENOB和THD性能以及1MSPS (最高为Nyquist 500kHz)采样的情况。

    ADS8920BEVM-PDK评估板支持通过PC上的GUI在文本文件上存储数据;但是不支持将数据存储到microSD卡。

    某些处理器(如Sitara AM3352)具有SPI端口,可用于与ADS89xxB ADC连接,以及用于多媒体SD卡的端口。  我不知道有什么套件可以让您开箱即用,直接将数据存储到卡中,但您可以在Sitara处理器论坛中发布查询。

    http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/


    谢谢,此致,
    路易斯