This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102最小频率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599103/adc128s102-adc128s102-minimum-frequency

部件号:ADC128S102

您好,

如ADC128S102数据表中所述,ADC的最小工作频率为8MHz。 但是,它还规定了典型频率为0.8MHz,这似乎与工作频率的数字相矛盾。 我的问题是,此ADC是否可以以较低的频率运行,例如4MHz? 我可以预期的采样率将是250kSPS吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    ADC128S102 经测试可达到500kSPS以满足所有规格,因此500kSPS是最低吞吐量规格。 该部件的工作速度可达50kSPS,但不会在采样率如此低的情况下进行测试。

    同样的答案适用于SCLK频率:由于测试频率为500kSPS,因此SCLK最小值为8MHz。 但是,该部件可以在50kSPS下工作,这意味着SCLK可以降低到0.8MHz。

    这些规格的措词有点混乱,但 ADC128S102  的测试结果是低至500kSPS (8MHz SlCK),但也将在50kSPS和0.8MHz SCLK下运行(未测试)。

    对于您的应用,ADC128S102将以250kSPS (4 MHz时钟)的速度运行,但未对该部件进行测试,以确保符合数据表规格。


    谢谢!

    簧片