This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S055:电压随动器电流缓冲器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S055, OPA544, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598024/dac161s055-voltage-follower-current-buffer

部件号:DAC161S055
主题中讨论的其他部件: OPA544OPA548

我使用 DAC161S055作为0到5VDC电源。 我希望将电流驱动器增加到至少3A,并具有良好的1:1电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的查询。 我认为您可以使用OPA544或OPA548进行功率放大。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam

    谢谢。 我是否能够使用这些从DAC (0-5VDC)获得全量程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    为了获得0V时的精确输出,您需要为运算放大器使用双电源。

    但是,DAC将出现零代码和偏移错误,运算放大器将出现偏移错误。 您需要更正这些错误才能获得准确的输出。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttam
    我们的DAC运行良好,我们不需要它精确到零。 它用于模拟电池。 是否有OP放大器误差校正的参考设计或应用说明? 是否有一种方法可以像使用电源一样使用感应线路进行补偿?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    您可以在Opamp论坛上发布与opamp相关的请求。 我不是这些设备的专家。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 张贴到op amp furum