This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:可以分开引线吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595773/ads1298ecgfe-pdk-can-i-separate-the-leads

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

尊敬的E2E-community:

我目前正在使用ADS1298进行人体ECG的生物特征研究。 我不需要在***采集的‘医疗’心电图。 相反,我尝试比较身体不同部位的生物电信号。 当前设置如下所示:我在上半身的正常位置使用R,L,N和F来获取参考信号-效果很好。 此外,还会记录双手(C1和C2)的信号,这也会产生良好的输出。

但是,在医疗ECG中,来自导联V1-6 (电极C1-6)的信号是与四个***电极相比较的,因此,如果我没有误诊,记录的信号会显示电势C1-***和C2-***。 是否可以更改ADS设置,以便在C1和C2之间测量电位?

我发现我可以在手上使用R+L,这也很好,但如果可能,我想一次记录所有信号(***和手),以避免测量之间发生任何变化。

我希望我能说明清楚。 提前感谢您的帮助。

最好,Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anna,

    通常在ECG中,Wilson中央终端(WCT)定义为(R+L+F)/3。 胸部电极V1,V2,...定义为C1 - WCT,C2 - WCT,... 如果您需要C1 - C2,您只需计算V1 - V2。 这可以通过从ADS1298为正常胸导联收集的数据来完成。 WCT部分将会取消,您将在两个电极之间留下电势。

    您的设置与传统设置的唯一区别是C1,C2,C3,...通常在左下胸/上腹部测量,从C1侧向胸骨下部延伸到C6肋骨12末端附近。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,非常感谢您的帮助和解释。 这对我真的很有帮助!
    最好,Anna