This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:原理图和电路板文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598938/ads1298ecgfe-pdk-schematics-and-board-files

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
本线程中讨论的其他部件:TMS320C5515ADS1298

您好,TI社区:

我最近获得了ADS1298ECG-FE PDK。 我最近还购买了TMS320C5515 DSP EVM。

我在DSP中做了一些编码,似乎我的ECG算法工作正常,正如我所期望的那样。

现在,我需要设计一个PCB来集成TMS320C5515和ADS1298。

我从Spectrum Digital主页上获得了C5515 DSP EVM的PCB设计。 但是,我无法找到ADS1298ECG-FE的PCB设计(.sch或.brd文件)。 请提供ADS1298 FE的原理图和主板文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ketan,

    目前,唯一可用的原理图是ADS1298ECGFE-PDK用户指南末尾的原理图。 我建议将此作为起点。 数据表中有有关ADS1298布局的指导。

    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Brian,

    感谢您的即时回复。 我还有大约一周时间开始我的PCB设计。 届时,如果您和您的公司同事找到任何相关材料供我开始使用,我请您帮助我。 如果不是这样,我就要向我好,我就要自己开始。 :p

    感谢TI的支持。 #和平

    Ketan Shirokha,

    孟买工业技术研究所电气工程