This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:转换负数据

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS1292, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598404/ads1271-converting-negative-data

部件号:ADS1271
主题中讨论的其他部件: ADS1292ADS1294

你(们)好

使用ADS1271进行EMG项目的IM。 此时,我使用加法器移动信号并将其安装在2.5V。 该信号来自振幅为~+/-2.5V的放大器。 振幅可能因信号类型而异。  

IM在伪差分配置中使用ADS1271,但我想是否有一种方法可以在不使用加法器的情况下转换-2.5V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    遗憾的是,ADS1271不提供双极电源功能,因此它无法直接测量扩展到GND以下的双极信号。
    因此,在将信号馈入ADS1271模拟输入之前,您需要对其进行电平转换。

    在EMG应用中也使用的器件(如ADS1294或ADS1292)将提供双极电源功能。
    这些ADC可以直接测量双极信号,而无需任何电平转换。 但是,当使用+/-2.5V电源并将负输入连接到GND时,由于内部PGA的限制,正输入只能从-2.3V摆动到+2.3V。

    此致,