This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:外部参考技术指标

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597806/ads1293-external-vref-specification

部件号:ADS1293

您好,

我想没有关于外部Vref的规范。

如果您知道规格,您会告诉我吗?

提前感谢您的参与。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    当内部参考电源关闭时,可将外部参考应用到CVREF引脚。 范围可以是电源导轨内的任何电压。 但是,输入将不是高阻抗。 ADC将在调制器频率处对基准进行采样,因此确保旁路电容器保持在CVREF处,以用作参考采样电路的电荷储罐。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San,

    非常感谢您的回复。

    我了解外部参考电压范围是0V至VDD,例如 ,如果VDD为3.3V,则参考电压为0至3.3V。

    我的理解 是否正确?

    如果   您有VDD和VDDIO的Vref开/关计时规范,您会告诉我吗?

    是否没有规格??

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,

    您对该范围的回答正确。

    时间安排可能很困难。 正如您在数据表中的第49页的REF_CN寄存器说明中所看到的,默认情况下,内部引用处于开启状态。 为防止短路,应在应用外部参考电压之前设置SHDN_REF位。 这要求您等待ADS1293启动,然后写入寄存器,然后启用外部引用。

    出于好奇,您是否有理由不能使用内部参考?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian-San,

    感谢您的友好回复。
    事实上,这个问题来自我的客户。
    我会询问客户。

    此致,