This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:有关"pace"检测的参考文档

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD197, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598133/ads1293-reference-documents-about-pace-detection

部件号:ADS1293
主题中讨论的其他部件:TIPD197

您好,

您是否会提供任何描述"Pace Detect (速度检测)"程序/算法或硬检测电路的文档?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takumi-san:

    我们有这两种有关速度检测的参考设计: TIPD111TIPD197。 请注意,对于ADS1293,有高采样率专用速度通道,因此软件速度检测不需要外部运算放大器和SAR ADC,如TIPD197中所示。

    就算法而言,我们没有一个可以提供的强大算法。 通常,医疗设备制造商会对速度检测算法保密,因此TI无法了解如何执行这些算法。

    Brian Pisani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San,

    非常感谢您提供的信息!

    此致,