This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将ADC和DAC接地连接在一起!

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598750/connecting-adc-and-dac-grounds-to-each-other

尊敬的

我的应用程序中有两种情况,您将看到以下内容:

  •  我想将DAC板输出连接到我的VCCS,然后用ADC板捕获信号。 (输入滤波器和ADC驱动器之间可能有同轴电缆)

第二种情况是:

  • 我想将DAC板输出连接到ADC板输入,以测试我的电路的总体质量。

请您帮助我纠正接地之间的连接吗?

没有必要将主模拟接地连接到ADC驱动器的输入滤波器?

输入滤波器和ADC驱动器之间可能有同轴电缆。是否仍有必要将主模拟接地连接到ADC驱动器的输入滤波器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XYZ,

    在使用SMA电缆连接两块板之间的过滤器后, 两块板上的GND现在应相互参照。 如果使用VCCS板时不是这样,请将所有三个GND平面与外部电缆连接在一起。  

    此致,

    Jim