This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:高分辨率突发模式

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598647/dataconverterpro-sw-high-resolution-burst-mode

部件号:DATACONVERTERPRO-SW
主题中讨论的其他部件:ADS52J90

大家好,

我将开发一个符合以下规格的DAQ系统:

1)采样频率:>50MSPS

2)通道数:>=16

3)每秒1/30采集500个样本(50MHz)

4)数据采集1分钟

我有几个一般性问题:

1)我无法找到高分辨率突发模式(HRBM)的说明。 它是如何工作的?  它是否适合我刚才描述的任务?

2)执行任何数据采集板(例如 TSW140X,TSW14j56等)是否 支持HRBM? (我查看了他们的用户指南,运气不好)

3) HSDCPro GUI是否支持 任何ADC板的HRBM?  (我查看了用户指南,不幸运)

4)我假设为了实现我所描述的任务,有两种方法:(1)选择16通道ADC (如不 带HRBM的ADS52J90) 并使用FPGA板处理"突发模式"问题,或(2)使用支持 HRBM的ADC。 我的假设是否正确? 如果是,您认为哪种方法需要的工程时间最少?

谢谢大家,

Hossein