This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:如何设置单端,双极和4通道输入

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597596/ads1120-how-to-set-for-single-ended-bipolar-and-4-channels-input

部件号:ADS1120
在“线程: ADS114S06”中讨论的其他部件

尊敬的支持团队:

我们的客户正在研究ADS1120。

客户正在评估的条件如下。
 AVDD = 2.5 V,AVSS =- 2.5 V
 DVDD = 5 V,DVSS = 0 V
 输入信号电压:-2 V至2 V (单端,4通道)
 寄存器0 [7:4](MUX [3:0)]:在1000和1011之间切换

当输入为0 V时,AD转换数据的预期值是中心数据。
但实际上,AD转换数据变成了完整的规模。

请教我如何设置MUX [3:0]或其他条件。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Tachibana先生,您好!

    感谢您的提问。

    您是否在使用内部参考? 如果是这样,当PGA增益为1时,ADC的FSR为±2.048 V。当MUX[3:0]为1000或1011时,AINN = AVSS =-2.5V。 AINP = 0V,因此ADC的差分输入信号为AINP–AINN = 0 V–(-AINV 2.5)= 2.5 V。该电压大于全刻度范围。

    解决此问题的最简单方法是对GND进行差分测量。 如果您将AIN3连接到0 V,您可以使用MUX根据GND测量3个单端信号。

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian-san:

    感谢您的回复。

    客户正在使用内部参考。
    他需要4个输入通道。

    单端双极输入的4通道是否可以配置一个IC?
    是否可以通过使用外部参考电压来实现?
    或者他是否应该对输入信号应用适当的偏置以使其进行单极输入?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Tachibana-san:

    可以使用四个单端通道,但您必须适当偏置信号并将其衰减(Gain≤0.5)。 使用外部引用不会更改任何内容。 限制来自Vin和V(AINx)。

    相反,我建议您的客户使用6通道设备,如ADS114S06。 使用信号的第一个4通道,将AIN5连接到GND,并针对0V测量每个信号。 将PGA的增益设置为1,这样就不需要进行信号调节。

    此致,

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Florian-san:

    感谢您提供信息。
    我理解您的建议。
    我会通知客户。

    此致,
    Tachibana先生