This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:使用外部处理器访问ADS1293 EVM时出现问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598228/ads1293evm-issue-accessing-ads1293-evm-with-external-processor

部件号:ADS1293EVM
在“线程:ADS1293CC2650”中讨论的其它部件

大家好,

我想通过将ADS1293 EVM SPI引脚连接到SMARTRF06电路板来测试ADS1293功能。  

我移除了ADS1293_EVM上的JP2和JP3支架,并在VDD_INP跳线上应用外部电源。 我正在使用J2连接器连接CC2650 SMARTRF06板上的SPI和IOS。

但ADS1293工作不正常,有时发送数据,有时突然停止工作。  

 ADS1293 EVM是否真的可以与外部处理器配合使用?

我们这样做时是否需要注意?

我们非常感谢您的帮助。  

此致

Lakshmikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lakshmikanth,

    默认情况下,EVM板上的MSP430控制ADS1293。 如果它仍然通电,则它正在驱动SCLK,CS和MOSI引脚。 如果您尝试同时使用另一个处理器来控制它们,则会发生冲突,并且通信将无法正常工作。 要断开MSP430,请卸下R26,R25和R28。 您可以查看EVM用户指南底部的示意图以供参考。

    此致,
    Brian Pisani