This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:有关Vref和DIV之间关系的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598140/ads1293-question-about-the-relation-between-vref-and-divr

部件号:ADS1293

您好,

我想问您 以下有关Vref,DIV的基本问题。

1)参考电压(2.4V)与数字语音语音语音应答系统无关,对吗?

   因为DIVR=+/-0.4V,而INA的增益为3.5 ,也就是说,3.5 *+/-INV=+/-1.4V 0.4 ,而不是2.4V。

2)您能告诉我参考电压值为2.4V的原因吗?

3) DIIVR的含义

   让我正确理解DIV值的含义。

   DIV =+Vin -(-Vin)=+/- 0.4V,我的理解是否正确?

   这并不意味着0.8Vpp,对吧?

  或+/- 0.4V表示0.8Vpp?

4) INA的中点

   根据规范,INA输出为+/-1.4V。

   你会教我INA的中点电压吗?

   VDD/2周围?

我对Vref和DIV的理解有些困惑,感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takumi-san:

    1. 设备的输入范围有2个限制。 首先,如果INA的输出大于1.4 V,则它将不是线性的。该限制与参考电压无关。 如果输入电压大于0.74 x参考电压,则INA之后的 Σ-Δ 调制器将变得不稳定。 您可以在8.3 .6.1 部分中看到,如果发生这种情况,设备将生成一个标志。 对您来说,这意味着对于您使用的任何参考电压,INA的输出不应超过0.74 x Vref。
    2. 这是一种使用bandgap参考在芯片上生成的简单电压:-)
    3. +/- 0.4 V = 0.8 Vpp
    4. INA实际上是差动输入,差动输出放大器,因此INA输出的共模或“中点电压”将与输入相同。 数据表中的方程式4描述了正确操作的输入限制。

    此致,

    Brian Pisani

    **11/3/17更新:尽管调制器在输入电压低于0.74 *参考电压/增益时保持稳定,但如果输入超过推荐的+/-400mV工作条件(= 0.58 *参考电压/增益),失真性能可能会降低。 **