This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:关于中断信号

Guru**** 2552880 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594002/tsc2013-q1-about-interrupt-signal

部件号:TSC2013-Q1

大家好

TSC2013-Q1的自动设置,设备只能输出 一次中断 信号。
但我的客户希望多次输出中断信号。

因此,请告诉我寄存器设置 ,以多次实现中断信号。

例如,如果我们设置Control Byte1D[6:3]=1101, 此设备是否可以 输出许多中断信号?

很抱歉,我想尽快收到您的意见。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    我将回顾此问题,并将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    我有点困惑,因为中断信号取决于触摸屏。 如果您触摸面板,则PINTDAV引脚设置为低,当您让它按下时,PINTDAV引脚设置为高。
    您能否提供有关此应用程序的更多详细信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis San

    感谢您的回复。

    是的,我知道中断信号取决于触摸面板。
    在 默认设置下, 当 应用 程序处于睡眠 状态,应用程序处于开机状态时,我触摸面板。
    但是,设备无法再次从睡眠模式启动。

    我的客户 希望 设置 每次通过触摸检测中断的寄存器。  
    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ogane-san,

    是否希望设备在每次触摸检测时发送中断信号?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis San

    感谢您的回复。

    是的,我希望设备每次按睡眠状态进行触摸检测时都发送中断信号。

    但在默认设置下 ,设备发送中断信号一次,中断信号在第二次后无法发送。

    所以我们想知道可以多次发送中断信号的寄存器。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ogane-san:

    当您设置D[6:3]= 0000或D[6:3]=0001时,设备应检测屏幕上的每一次触控,如数据表中所示。
    了解更多信息,请参阅设备功能模式部分。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis San

    感谢您的支持。
    我知道我们应该设置D[6:3]=0000或0001。

    很抱歉,我还有一个问题,
    我不知道如何写 登记簿。
    请告诉我如何设置。
    您是否有写寄存器的工具?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ogane-san,

    此器件具有GUI和EVM,以便查看其行为,但GUI受到限制,您无法在寄存器上写入。
    您可以参阅 数据表的编程部分,以了解有关在寄存器处写入的更多信息。 如有必要,我可以为您提供PC和EVM之间使用的固件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis San

    感谢您的回复!

    我们可以更改注册,因此感谢您的支持!

    抱歉,我有一个关于以下参数的问题。
    -参数:交换机驱动程序驱动电流
    -测试条件:持续时间为100毫秒
    值:50ms (最大)

    此当前值的值是多少?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ogane-san,

    您能提供更多详细信息吗? 我需要更多信息才能获得此值。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis San

    您需要什么信息?
    我只想知道这个参数的意思

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ogane San,

    此电流应低于50mA。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师