This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:配置电源和跳线设置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596541/dac8775evm-configuring-power-supply-and-jumper-settings

部件号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他部件: DAC8775

在DAC8775EVM软件中发出Reset (或Read All)命令后,将激活所有通道警报,如下面的屏幕截图所示,并且无法清除。 为了清除警报,我们应该对电源/跳线设置进行哪些更改?

以下是当前(默认)主板跳线设置*:

-将12V外部电源连接到J2,并且单个外部电源的所有跳线设置均为默认出厂设置位置

-安装至DVDD的SM-USB-DIG电源- JP9和JP11,未安装JP13

-选择DAC8775内部参考 JP10

- 直流/直流通道A,用于提供VPOSA和 VNEGA

*注意:我们不清楚如何解释3针跳线位置(1-2 "内部"与2-3 "外部")  

另外,请注意,通道B和C的"清除启用"和HART启用" UI复选框似乎是"只读",无法更改。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决:在将USB电缆连接到主机之前,通过将SM-USB-DIG重新连接到J1来清除警报。

    * UI问题仍然存在(无法设置通道B和C的Clear (清除)和HART Enable (HART启用)),可能需要更新软件。 是否有方法绕过LabView UI并直接驱动EVM (是否有通过标准编程语言使用SM-USB-DIG的示例或应用说明)?
    *除了跟踪电路图和电路板之外,是否有标记可以帮助快速确定3针跳线的1-2 "内部"设置与2-3 "外部"设置(Samtec TSW-103-07-G-S)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lasto,

    您对GUI状态的评论(没有将SM-USB-DIG连接到EVM)对我来说似乎是有效的。 没有连接,DIG的SPI引脚都是浮动的,因此我可以看到它们返回的值与GUI屏幕捕获中显示的值一致。

    要明确- CH B和CH C存在的问题是,您无法向任一通道发出CLEAR命令,此外,您无法启用HART输入引脚? GUI可能存在一些问题,但两个命令基本上调用与CH A或CH D相同的子例程,所以我只是想确保我们在同一页面上,以便尝试调试或深入分析。

    SM-USB-DIG并未真正被记录为“开发平台”,因为它的目的只是与EVM GUI一起使用。 它是一个简单的USB HID设备,因此它的接口并不复杂。 但是,让我们先尝试一下上述问题,并仔细检查我们的软件,然后再继续这条路。 我讨厌你们开发一些界面,但却发现表面下有一些无害的问题。

    一般而言,跳线在顶部用一个圆圈标出一个针脚。 或者,如果您将该板翻转到着陆模式下侧,则会用正方形标记,而其他针脚则为圆形。

    您能否描述/拍摄您的EVM连接,以便我们验证您的硬件配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    感谢您的回复。 清除警报后,EVM和所有DAC通道输出均可正常工作,因此跳线(出厂)设置正常。

    *该问题似乎与电缆连接到EVM板和主机的“顺序”有关;根据EVM手册“如果USB电缆连接在SM-USB-DIG平台电源之前,也会发生此错误。” 在我们的案例中,软件似乎没有出现错误(因此,我们认为是跳线问题或SM-USB-DIG有缺陷)

    *通道B和C的Clear/HART UI复选框仍然不起作用(继续为只读)。 数据设置文本字段和实际测量的输出电压/电流工作正常。 可能是次要UI问题。

    *我们完全理解SM-USB-DIG不是一个开发平台,但接口示例或文档可以帮助我们创建简单的附加评估方案(例如数字数据值的切换和斜坡)。

    *我们发现底部的方形标记(跳线顶部所有针脚旁边的标记都是圆形-似乎3针跳线从较长/大容量的接头条中分离出来)。

    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lasto,

    昨天我浏览了GUI代码,看不出为什么通道B和C的功能与通道A和D的功能不一样,或者与HART启用和CLEAR启用位共享相同寄存器位置的其他位字段的功能不一样,所以我有点失落 最初。 我手头上有一些材料,但为了确保我们将从库存的发布材料中订购EVM,以便我们可以运行代码跟踪等,以验证发布的材料是否存在一些问题。 我们应该能够在下周初与您结束此事。

    就与挖掘的沟通而言,这实际上是一个非常简单的助记结构。 我们在LabVIEW中提供了VIS支持,我可以简单地在 DAC8775EVM通信的上下文中向您描述,但我不确定您是否会将LabVIEW用作开发环境。 描述USB-HID设备的完整详细信息需要更多时间来记录。 我们很可能会在完成完整的文档之前完成调查。