This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:浮动模拟输入时的电流

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598265/ads124s08-current-when-floating-analog-input

部件号:ADS124S08

您好,

我正在使用 ADS124S08测量12个单端输入。 我使用内部2.5V作为参考,由于我的信号,我必须使用分压器(2个10Kohm的电阻器)。

当模拟引脚浮动时,ADC会测量一些东西,通过示波器,我可以看到ANX引脚中有1.5V电压,如果禁用IDACx,这怎么可能?

如果我将AN0连接到GND进行测试,它应该测量0V,但由于ANX引脚的电流输出,这种情况也不会发生。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo,

    欢迎参加论坛! 当 保持浮动时,输入可能会浮动至某个值。 当连接到电压源时,输入应跟随电源。    如果您没有 绕过PGA,因为PGA输出无法驱动至地面,那么在接地输入时,您可能会看到除0之外的转换结果。  此设置位于增益寄存器(0x03)中,是默认值。

    您是如何确定电流是否从输入端出来的?  即使未打开IDAC,VBIAS或已烧坏的电流源也可能已打开。

    您能否共享您的原理图和所有正在使用的寄存器设置?

    此致,

    Bob B