This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:AMC7823的开机重置和电源顺序

Guru**** 2534370 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595346/amc7823-power-on-reset-and-power-supply-sequencing-for-the-amc7823

部件号:AMC7823

您好,

我再次提出这个问题,因为论坛上没有答复:请你答复。

1)     对于在DVDD和AVdd之前应用BVdd,在这种情况下预期的故障是什么? 是否通过硬件或软件重置来解决问题?

2)     对于在设备通电期间NSS引脚的断言,在这种情况下,预期的故障是什么? 是否通过硬件或软件重置来解决问题? 是否通过执行DAC输入移位寄存器的初始读取以清除缓冲区来解决问题? 从 AMC7823 数据表Rev E第36页开始

我也有同样的疑问。 我要求就此作出答复。

原始主题:- e2e.ti.com/.../8.8123万

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1- BVDD必须高于AVDD和DVDD。 如果首先应用BVDD,则不会出现问题

    2- NSS不应低启动。 如果断言为低且时钟和数据正在运行,则主从机之间交换的信息可能错误。 我们需要在实验室中设置EVM,以获取更多特定信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我们将BVDD和DVDD一起应用,然后再应用AVDD。 所有电压电平均相同- 3.3V

    我附上了电路的图像。

    我们的NSS系列还连接到FPGA。 您甚至可以对此进行评论。

    e2e.ti.com/.../05_5F00_SUPERVISOERY-_5F00_-PAGE1.pdf

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jojo对AMC7823设备执行的一系列通电/断电测试的结果 (根据 下面提供的客户状况) 表明,如果没有通电/断电顺序,该设备不会损坏。 但是, 如果在断电期间BVDD高于AVDD和DVDD, BVDD上会出现大量电流。 尽管 当AVDD和DVDD恢复到正常水平(即AVDD和DVDD恢复到 5V)时,所有电源的电流都恢复到正常水平,尤其是BVDD电流。 在通电/断电测试过程中,我们从未看到任何迹象表明所测试的设备存在闩锁状况...

     

    因此,一般的脑震荡,应用程序和测试及表征工程师认为,设备未 因异常通电/断电事件序列而损坏。 但是,如果设备暴露在异常开机/关机条件下,我们无法保证设备的正常功能。 为确保设备始终正常运行,必须按照数据表中的正确通电/断电顺序进行操作