This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130CISQE/NOPB和ADC16V130CISQ/NOPB之间的区别? 请

Guru**** 2553230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597922/difference-between-adc16v130cisqe-nopb-and-adc16v130cisq-nopb-please

我找不到任何关于数据表和其他数据表上这些部件号之间的距离的提及。

ADC16V130CISQE/NOPB和ADC16V130CISQ/NOPB之间的区别? 请

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernesto,

     据我所知,这只是对卷盘上的设备数量的区分。  对于这种特殊设备,'E'和非E封装似乎是相同的,只是标准约定的一个继承。  在设备方面,绝对没有任何规格的差异,它只是一个包装运输命名。

    我仍在等待包装工程师的验证,一旦收到他的回复,我将立即验证我的结论。

    ~Leonard    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在Mouser的订购网站上间接验证了这一点。

    'adc16v130CISQE'版本是单件订购; 非E 'adc16v130CISQ'是一卷250件。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernesto,

    我们都同意,'E'和'non-E'部件号之间的唯一区别是运输容器中的设备数量。  我看到了250件和1k件。  我的建议是使用您的经销商使用的任何版本,以获得 您所需的件数。  您可以使用TI现在订购页面: www.ti.com/product/ADC16V130/samplebuy

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 像您这样的人可以帮助建立更美好的世界。