This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:RθJC Ω

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596450/adc121c021-r-jc

部件号:ADC121C021

您好,

我 无法从 ADC121C021数据表中找到RθJC,

请您帮忙提供这些数据吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    我请求热建模小组提供数字。 这可能需要大约一周的时间。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是数字

    ADC121C021CIMK:(SOT封装)

    Theta JA-High K 187。
    Theta JC,Top 84.7
    Theta JB 38.5
    PSI JT 12.5
    PSI JB 38.2

    对于ADC121C021CIMM:(VSSOP封装)

    Theta JA-High K 177.4
    Theta JC,Top 71.8
    Theta JB 98.9
    PSI JT 12.3
    PSI JB 97.4

    有关传统和新散热指标的更多信息,请参阅IC Package Thermal Metrics (IC封装散热指标)应用报告,spra953:

    http://www.ti.com/lit/spra953

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi,

    非常感谢您的回复!!

    Jeff