This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:规格说明

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597420/dac2904-specification-clarification

部件号:DAC2904

您好,

我的客户目前正在其系统中使用DAC2904,并且对以下方面有疑问--

"根据数据表第3页,输出符合性范围为-1.0V至+1.25V,但这是在VA=+5V...  

数据表的下一页3显示了VA电源的范围为+3.0V至+5.5V。  

在VA=+3.3V的情况下操作DAC2904将如何影响输出符合范围?”

 

感谢您的参与,

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,

    这是一款非常古老的Burr Brown设备,遗憾的是,我们没有任何文档可以帮助您回答问题。 我建议您订购一个EVM并亲自尝试此测试,或者如果您只需要使用单个音调进行简单的比较,我们可以为您执行此测试。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    在发出峰值为+1.2V的提示音时,您能在+5V到+3.3V之间变化VA吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XJ,

    很遗憾,我只发运了一个主板。 您能告诉我这是用于什么应用吗? 您是否研究过使用THS5672?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    我们目前有DAC2904库存,因此我们更愿意使用它。 看起来我们只需要从+5V而不是+3.3V为VA供电。
    感谢您的努力,
    XJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    XJ发现了以前的设计,其中DAC2904的VA连接到3.3V而不是5V,所有的功能都能流线工作,因此我们可以关闭此功能。 感谢你的帮助。

    -Amanda