This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198噪音问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597912/ads1198-ads1198-noise-issue

部件号:ADS1198

尊敬的TI团队:

 我们在设计中使用ADS1198。 最近,我们发现设备中存在噪音问题。在这种情况下,系统无法检测到导联脱落,因为正在处理嘈杂的ECG信号,并且检测到错误的心律失常。

请找到附件,并尽早提供以下信息。

  • 产生这些噪音的原因是什么?如何解决?
  • 为什么没有检测到导联脱落?
    • 以下是用于导联脱落检测的寄存器设置。
      • CONFIIG3.      = 0XCC
      • LoFF         = 0x0F
      • LoFF_SENSP = 0xFF
      • LoFF_SENSN = 0x04

谢谢,此致,

Bhairu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bhairu,

    您是否确定噪音是由于病人的高阻抗连接造成的? 您如何知道阻抗足够高,以便导联脱落检测能够检测到它?

    如果阻抗高,则噪音可能来自 环境。 如果阻抗低,环境噪声将被插入RL放大器,因此其幅度较低。 如果阻抗高,噪音将很大。

    我们在过去曾详细谈论过导联断开检测电路的操作(此处 和 此处),因此我知道您熟悉实施的详细信息。 如您从我们过去的讨论中所知,当输入端的电压超出比较器阈值时,就会进行导联断开检测,如数据表中的图46所示。 要测试输入端的电压,您可以根据AVSS对其进行探测。 探测时的电压是多少?

    Brian