This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:TLC7226电压输出错误

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC7226, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597741/tlc7226-tlc7226-voltage-output-error

部件号:TLC7226
在“线程: LM431”中讨论的其它部件

大家好,我正在尝试使用TLC7226 DAC来生成精确的0-10V参考,可以通过微处理器进行控制。 以下是DAC的设置:

VDD:15V。 (墙上适配器,具有15V输出,1.5A最大)

VSS:GND

AGND:GND

DGND:GND

参考:+10V (LM431),使用两个万用表测量

根据数据表,我在Vdd和参考电压之间保留了所需的4V余量。 不过,我观察到DAC的输出有偏差。 以下是输出:

数字输入0:0.001V (使用两个万用表测量)。 预期输出为0V

数字输入170:6.2V (使用两个万用表测量)。 预期输出为6.67V

数字输入255:9.45V (使用两个万用表测量)。 预期输出为10V。

数字输入是来自微处理器的0-5V信号。 我正在查看示波器上的数字位以验证DAC的数字输入是否与我命令的内容一致。

有人能帮我了解可能的原因吗? 在附带说明中,我正在使用DAC的以下演示板进行实验:

https://www.industrologic.com/updac8man.htm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢您的查询。 每个DAC都有非理想值,定义为零代码错误,偏移错误,增益错误,满量级错误等。如果将测量结果与理想的预期值进行比较,您将始终面临这些错误,其最大值在数据表中定义。 如果需要绝对精确度,可以在系统级别校准这些错误。

    但是,如果您怀疑错误大于数据表中指定的值,我们需要深入了解它,以找出可能的根本原因。 根据系统设计和布局,寄生效应可能会导致其他错误。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam,感谢您的回复。 数据表指定满刻度误差的+/-2 LSB误差。 我重新检查了,实际上,我得到的是9.94 ,而不是9.4。 因此,错误在利润范围内,是可以接受的。