This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:FX3固件

Guru**** 2553130 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596339/tsw14j56evm-fx3-firmware

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: ADS52J90EVM

您好,

是否可以获得该EVM的FX3 USB控制器固件? 我正在尝试采用这款主板来满足我当前的需求,但不想尝试从头开始书写所有内容。 所有EVM的概念都是提供一些快速启动。 TI提供FPGA固件文件,但不提供FX3固件。 编写自定义PC软件对我来说是可行的,但由于缺少详细的注册级别文档,我必须从源文件中检索该信息。 缺少一个链接- FX3代码。

顺便提一下,EVM固件的更详细文档如何? 是否可以获得一个?

此致,

彼得

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    我会看看我们有什么。 然而,我们没有足够的人手来适当地支持这项工作。 您是否计划修改固件和控制接口? 或者,您是否要远程控制HSDC Pro和TSW14J56 EVM?

    如果您只想远程控制,您可以使用HSDC Pro安装目录中已安装的提供的LabVIEW和MATLAB自动化示例执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken,
    我将转向对现有固件的完全软件控制,而不是修改固件本身。 我的第一个短期目标是通过大量数据存储获得相当快的连续信号采集-每秒5000次触发x 24次x 1千次采样,持续时间为1小时。 这是为了收集用于信号处理算法开发的数据库。 我无法通过自动化界面实现这一点。
    我意识到自己是独立的,但正如我所说,我想使用您的参考设计作为起点。 PC软件对我来说没有问题,只要完成,我就可以从现有硬件固件源中解码所需的信息。 当然,任何补充文件都将大有帮助。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,
    许多代码用于JESD204B接口的HSDC Pro配置。 您最好使用固定的JESD204B PHY和传输层进行自定义构建,以匹配您选择的转换器配置。 BTW您计划使用哪种转换器?

    该固件可从TSW14J56EVM产品页面下载。 我将检查FX3固件是否有任何信息,因为它已单独加载到Cypress USB中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken。
    我忘了说:我正在使用ADS52J90EVM,这将是我的首选转换器。 所有的JESD204B机械师都必须由我来解决。 我已经下载了TSW14J56的固件。 这正是我要的FX3代码。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken,

    您是否有时间检查FX3固件的可用性? 它肯定会加快我使用TSW14J56EVM的进度。

    此致,
    Piotr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应在今天或明天安装。 我正在等待软件团队回复我的查询。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piotr我会直接寄给你。 你可以朋友我吗?

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你,Ken!

    我刚刚接受了朋友的请求。

    Piotr