This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:ADS1118EVM温度读取过程(软件)

Guru**** 2997400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118EVM, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597731/ads1118evm-ads1118evm-temperature-reading-procedure-software

部件号:ADS1118EVM
在“线程: ADS1118”中讨论的其他部件

高精度数据转换器团队,

我们的一位客户目前正在使用ADS1118EVM测量温度错误,我们有一些关于ADS1118和EVM软件之间的温度数据传输的问题:

1.软件如何将数据从ADC转换为温度?  应用手册 使用ADS1118 (SBAA189)进行的精密热电偶测量提供了多种方法建议。

2.在传输信号之前,设备内是否存在任何信号调节?

谢谢!

Leo Rodríguez ć

模拟现场应用-湾区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,


    询问内部温度传感器(在配置寄存器中设置TS_MODE=1)吗? 此读数只是通过ADC转换的直接读数。 您可以在第20页的数据表中找到表格和转换。

    在将EVM与热电偶配合使用时,EVM会通过冷接点补偿获取温度数据。 这是sbaa189 (使用ADS1118进行精密热电偶测量)图12中的内容。

    没有其它信号调节功能可用于通过EVM软件获取数据。 我不相信有查找表或求平均值来平滑处理数据或线性化结果。


    吴若瑟