This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596121/ddc114

主题中讨论的其他部件:DDC114, DDC232

我在设计中使用DDC 114。 我的疑问是在菊花链模式下可以连接多少个DDC。 我需要为我的设计连接8个DDC。 如果我能连接8个DDC,那么在设计时是否需要采取任何特殊的预防措施。

谢谢

Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pooja,

    如果您参阅DD114数据表的第22页,您将看到数据从一个设备转移到下一个设备。
    如果您查看计时图(图22),您可以看到所有数据都必须在两个DVALID脉冲之间切换。

    菊花链式设备的确切数量取决于两个DVALID脉冲之间的延迟和DCLK的速度。
    您可以使用以下公式计算:

    串行输出数据总量/时钟速度=捕获菊花链式串行输出数据所需的总时间。

    此总时间必须在两个DVALID脉冲范围内。

    另请注意,DDC232是一个32通道设备,其功能与DDC114相同。 (8xDDC114 = DDC232)。

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pooja,


    我希望您收到了您所期望的答案。 如果是,请验证答案是否正确。
    我将继续并结束此线程。

    如果您有任何其他问题,请随时发布,该主题将重新打开。


    此致
    西蒙