This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:+ Altera Arria V/10 SoC开发套件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597538/adc32rf45evm-altera-arria-v-10-soc-development-kit

部件号:ADC32RF45EVM
Thread:ADC32RF45中讨论的其他部件

您好,

我们计划使用Altera的Arria V SoC开发套件Arria 10 SoC开发套件分别为某些数字信号处理算法构建测试设置。 这些主板提供至少一个支持Vita 75.1 标准的FMC-HPC连接器。 我浏览了您的ADC32RF45-EVM和TSW14J56-EVM文档,发现基于Altera的TSW14J56-EVM的FMC-HPC连接器的规格大多源自ANSI/Vita 57.1 标准。 这是否意味着该标准受 ADC32RF45支持,并且它是否还能与Altera Arria V/10 SoC开发套件配合使用? 如果可以进行此设置,ADC32RF45是否有任何限制?

 

感谢您的回答

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raphael,

    我们为TSW14J56选择的FMC连接以及我们的ADC和DAC基于Vita 57.1 ,至少在高速SerDes,GBT时钟以及用于SYNC和SYSREF的某些GPIO方面是如此。 在大多数情况下,FPGA平台(Altera或Xilinx)上的HPC FMC连接器至少将高速SerDes通道与LPC规范中的GPIO一起路由。 这对于我们的ADC EVM是可以正常工作的。 我们已将Arria V和Arria 10平台与HPC FMC连接器配合使用,这些工作正常。

    为确保绝对正确,您可以检查ADC EVM的引脚输出,以确定SYNC/SYSREF/GBT CLK/SERDES通道的引脚位置,并确保这些通道在FPGA平台上进行路由。 并非HPC FMC的所有引脚都是路由的-在大多数情况下,HPC FMC只有4个或更多的SerDes路由,以及SYNC/GBT CLK/SYSREF所需的部分GPIO。


    肯尼亚