This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300 DDS输出波形是否正确?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597132/afe4300-dds-output-wave-forms-are-correct

主题中讨论的其他部件:AFE4300

 AFE4300 DDS输出波形是否正确?

您好!  

我 想使用DDS输出波形 ,例如5kHz,50kHz,100kHz。  

在AFE4300规格中,DDS输出为below150khz。

 我设置了AFE4300寄存器。  然后我 得到 DDS 波形  ,例如5kHz,50kHz,100kHz。  

吹气图是波形(5kHz,50kHz,100kHz)图像。

正确吗? 我看起来波形失真。

我认为,150kHz的低通滤波器会引起波的膨胀。

对吗?

如何解决问题?

有人帮助我吗? 请。

e2e.ti.com/.../TEK0.0005万.TIF

e2e.ti.com/.../TEK0.0006万.TIF

e2e.ti.com/.../TEK0.0007万.TIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sim:

    是的,正弦波的失真可能是由于150kHz的LPF。
    您是否可以通过将外部电阻器置于DAC_OUT和DAC_FILT_In之间来尝试降低激励电流?

    此致,
    Prabin