This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:噪声规格

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597205/ads1293-noise-specification

部件号:ADS1293

您好,

我想问您一个关于ve-ECG和Ne的问题。

我不太理解"vE-ECG"规范的含义,数据表第6页。

您为什么定义此规格?

 如何理解vE-ECG和Ne之间的关系?

您是否会给我任何建议以正确理解?

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    VE-ECG是针对"测试条件"中所示带宽测量的峰到峰噪声。

    NE是这些带宽的频谱噪声密度。 频谱噪声密度定义为单位sqrt(Hz)的噪声功率。 要计算噪声的噪声密度,请采用ve-ECG (pk-pk),将其除以6.6 ,然后再除以sqrt (bandwidth),将其转换为RMS。 例如,对于vE-ECG,0.1 - 215 Hz,高分辨率模式:15 uVpp/(6.6xsqrt (215 Hz))= 155 nV/sqrt (Hz),如下所示为Ne。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian-San,

    非常感谢您的友好回复。
    我明白了。
    但让我再次确认我的理解是否正确,如下所示。

    由于vE-ECG是p-p噪声,所以我认为该值与"无噪声位"相关,而Ne与"ENOB"相关。
    我的想法是否正确?
    这就是说,例如,“ENOB-ECG”17.8位@215Hz是从Ne值计算出来的,对吗?

    一般而言,"无噪音位"值小于ENOB值。
    我应该考虑设计哪个索引?

    感谢您的支持。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,

    ENOB与Ne无关。 如果您知道vE-ECG,通常Ne不有用。 表8 -表11给出了不同数据速率配置的RMS噪声。 这将有助于确定不同数据速率的动态范围和ENOB。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San,

    非常感谢!

    我明白了。

    此致,