This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:通过微控制器跳线直接连接到ADS1299时,数据转换不正确或不存在

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597305/ads1299eegfe-pdk-incorrect---or-absent---data-conversion-when-directly-interfacing-to-the-ads1299-via-jumpers-with-microcontroller

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

您好,

我使用的是ADS1299 (8通道版本)评估板,我尝试在没有随附子板的情况下连接到它。

我有一个通过J3接口直接与芯片通话的微控制器:提供SPI通信,DRDY中断监听,以及对整个板上的相应引脚的单极电源。

我能够发送和接收ADS1299的寄存器配置,以及启动内部生成的测试信号并将其显示在屏幕上。 但是,每当我尝试设置主板的寄存器以接收EEG (或ECG)数据时,通道饱和至极限值之一–0x7FFFFFFh或0x80万h。

如果我将系统设置为通过SRB配置参考其输入,并将参考信号直接应用到JP8的引脚2;我会收到类似于我所期望的数据的嘈杂信号,但大小不同,通常带有偏移。

我想知道这是否是由于跳线设置不正确,但我是根据评估板的手册设置的,通过将跳线设置为手动指定的默认位置(我遵守)来接收此类数据。

我假设我的数据已正确读取和转换,因为内部生成的测试信号是按预期评估的。

澄清一下:我使用了两种信号生成器件来应用于输入,以及简单的ECG和EEG设置;所有这些都在基于ADS1299芯片的工作EEG采集设备上进行了测试。

我的问题是,在评估委员会的设置方面,我是否缺少一些东西,使我无法正确获取数据? 如果是,是否有方法直接与ADS1299芯片连接–并尽可能绕过电路板?

注意:我正在计划级联几个ADS1299,我想知道是否应该缩短所有SRB引脚? 此外,所有偏压INV引脚是否应通过RC滤波器与主芯片偏压输出相连的主芯片偏压INV短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yousef,

    在测试设置中,您是否在驱动输入共模电压? 或者信号发生器输出相对于电源是否浮动? ADS1299输入电压必须具有符合数据表中公式4的共模,您可以 在此处查看该数据表。 通常,这是通过使用驱动电极(ECG中的RL电极)来实现的,该电极可将患者驱动到ADC可以测量的直流电压。 随后的心电图或EEG信号将作为差分信号,偏置输出作为其共模。

    您是否计划针对单个电极测量所有电极? 如果是这样,则应将所有SRB1针脚短接,并将其绑在参考电极上。 链式偏置放大器的处理方式与数据表中的图39类似。

    Brian