This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231REF:BoosterPack和设计文件?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1231REF, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597082/ads1231ref-boosterpack-and-design-files

部件号:ADS1231REF
主题中讨论的其他部件:ADS1231CC3220SF-LAUNCHXL

你(们)好

我正在公司设计一个工业称重系统,我们使用称重传感器。 为了快速开始开发,我们购买了ADS1231REF评估模块。 这是一个很好的工具,可以结合ADS1231对我们的测压元件进行快速测试,我们希望最终在最终设计中使用ADS1231。 但是,ADS1231REF仅限于与板载MSP430以及PC的串行命令行接口配合使用。

我们的下一个自然步骤是连接主板CC3220SF-LAUNCHXL的ADS1231。 在这方面,我想听到:

1)您是否知道任何类似于BoosterPack的主板(包括ADS1231),或者我是否需要自己设计一个?

2)是否可以访问ADS1231REF的设计文件? (即MSP430上运行的原理图,布局和C代码)

期待收到您的回复。

此致,
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    遗憾的是,我们没有用于ADS1231的BoosterPack。  我过去使用的一个选项是禁用与ADS1231REF板上的ADS1231的通信,然后使用测试点连接 到Launchpad。 当然,另一个选择是构建您自己的主板。

    遗憾的是,我们不提供ADS1231REF 项目的设计数据库。  光绘文件和固件位于TI FTP服务器 上,可供下载。  这些文件位于:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS1x31REF/

    此致,

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    谢谢你。 这回答了我的问题。

    / Andreas