Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1294
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298 在“线程: ADS1294”中讨论的其他部件
您好,
我将浏览ADS1298的数据表。 我有以下疑问:
1. ADS129x系列的不同成员之间有何基本区别?
2.输入参考噪声为 4 μVPP (150 Hz BW,G = 6)。
I) G代表什么?
ii)考虑到最大电压=5.25V。 24位ADC所需的噪声小于5.25^V (等于0.3μ Ω)。 请说明所涉及的计算结果??
iii)Σ-Δ 调制器的参考电压是多少??