This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14C105:需要输入阻抗

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595979/adc14c105-input-impedance-needed

部件号:ADC14C105
主题中讨论的其它部件:PGA870

您好,

我在数据表中没有找到此ADC的输入阻抗。 对于一些计算和与PGA870匹配,我对这些数据感兴趣。

您是否可以向我提供这些数据?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    我进行了初步检查,但没有找到任何有关此设备输入阻抗的s参数或其他信息。

    模拟输入主要是电容输入。 数据表第7页的规格表中列出了每个输入(Cin)的电容值。 当CLK为低时,值为8.5pF;当CLK为高时,值为3.5 pF。

    如果我找到任何其他信息,我将再检查一些信息并再次发布。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    是的,我检查了此数据,但现在有输入电阻的相关信息。 我想知道为什么缺少这些信息。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex
    由于接线和样品开关电阻,输入电容和采样电容之间会有少量串联电阻,但遗憾的是,我没有任何有关两者的电阻值的信息。
    VIN+和VIN-之间没有片上端接电阻。 这实际上是电容以外的高阻抗。
    此致,
    Jim B