This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:在哪里可以找到PAG450Q1测试寄存器的描述,如0x2C

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596994/pga450q1evm-where-can-find-the-description-of-the-test-registers-for-pag450q1-like-0x2c

部件号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其它部件: PGA450-Q1

当我使用逻辑分析来测试PGA450Q1EVM GUI软件时,我发现该软件发送了一个命令0x16 0x2C 0x02。 此命令发送三次,数据分别为0x02,0x01,0x04。 但我找不到0x2C的寄存器描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    寄存器地址0x2C是一个内部测试寄存器,TI只能出于测试目的访问它。 客户没有理由/要求将地址0x2C用于外部目的。 您正在使用哪些GUI操作,从而导致0x2C传输?

    客户需要访问的唯一测试寄存器是微型重置测试寄存器,如PGA450-Q1数据表的7.4 3重置部分所述:

    7.4 Tm3复位
    PGA450-Q1也可以置于微控制器未激活的重置状态。 在此状态下,
    SPI是唯一可以使用的数字接口。 仍可触发低压侧驱动器以开始超声波
    突发信号以及模拟前端和数字数据路径仍可在FIFO RAM中存储返回的回波信号。
    但是,内部微处理器对FIFO RAM进行的任何处理都可以确定对象的位置
    不会发生。 FIFO RAM数据可以通过SPI读取,从而允许外部微处理器处理
    数据。
    当微控制器处于活动状态时,微复位测试寄存器是唯一可通过SPI访问的寄存器。
    在发送附加SPI命令之前,必须将设备置于重置状态。
    复位状态下的最大电流(VREG未充电)为15 mA。
    要使微控制器处于复位状态,请写入微复位(地址0x2F)测试寄存器的1到0位。 传输
    测试Write SPI命令,顺序如下:0x16,0x2F,0x01。
    要使微控制器脱离复位,将0写入微复位(地址0x2F)测试寄存器的位0。
    按以下顺序传输test Write SPI命令:0x16,0x2F,0x00。
    注意
    微复位(0x2F)寄存器是一个内部测试寄存器,这也是该字段不存在的原因
    在SFR或ESFR寄存器映射中列出。