This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832EVM-PDK:无法通过DXP下载.xml文件,EVM无法正常工作

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8832EVM-PDK, DAC8832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596312/dac8832evm-pdk-xml-files-unable-to-be-downloaded-by-dxp-evm-not-working

部件号:DAC8832EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:DXP,, DAC8832

团队,

我正在设置DAC8832EVM-PDK,但无法通过DXP下载所需的驱动程序。 无论我尝试通过软件下载什么文件,我都会收到消息"无法下载XXXXXX.xml"。

在进行了一些挖掘后,我发现论坛上的上一篇文章涉及相同的问题:

我按照使用Sam上载的文件的说明操作,这使我可以为DAC8832提取一个“驱动程序”, 但是,当我尝试运行该程序时,除了稳定的DC信号之外,EVM没有输出任何输出,无论SW的状态如何(DAC打开与DAC关闭)

我们非常感谢您提供任何建议,帮助您启动和运行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carlous,

    您可以查看以下查询:

    e2e.ti.com/.../217.9805万

    您需要从FTP站点安装DXP-supportpackage。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Uttam:

    我按照链接安装了DXP支持软件包(我只能安装1.0 ;2.0 通知我我我的TI配置文件没有足够的安装权限),并重新安装了DAC8832.xml文件。 因此,DXP现在将启动而不提示我下载EVM文件,并且我可以从可用EVM列表中选择DAC8832。

    但是,从我将6V适配器插入EVM的那一刻起,连接器引脚2处的DAC输出将变成一个恒定电压,相当于4V (是否有内部上拉?)。 无论DXP是否正在主动发送信号,此电压都不会改变,这表明我在某处存在饱和问题。 我已验证6V输入的电压是正确的6V,并且EVM上的电压引脚已正确插接至MMB0。 我还验证了设备上是否存在Vref和Vcc。

    MMB0在LCD显示屏上输出一个代码,该代码看起来像5,顶部段缺失。 显示屏右下角的圆点也会亮起。 我已探测到这些电源上的几个电源(我有两个MMB0,这两个都显示以下内容),并且我注意到两个板上都不存在负电压。 但是,如果电压应为-5V (在用户指南原理图的电容器C7节点"-V"处测量),则我获得的电压与输出电压大致相同。 在U1 V+/V-引脚上的电压之间,我正在测量~4V - 5V的动态范围,或大约1V的摆幅远远高于参考电压。 这似乎不正确,并且可以回答为什么我要饱和至4V。 是否需要对MMB0主板进行修改才能产生负电压? 我是否需要在接线盒处引入单独的电源来提供该引脚的负电压? 这似乎很危险,因为我在该针脚上获得正电压,如果我尝试在外部使用-5V驱动,可能会导致问题,其他测量正常。 我不能依赖用户指南,其中的原理图和讨论是主板的C版,发给我的主板是D版,它显示了布局和设计的重大变化。

    也就是说,我已经详细介绍了可用的用户指南,看起来应该是即插即用的,所以我对可能发生的情况很好奇。 我们非常感谢您提供有关如何启动和运行此操作的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus,您好!

    很好地知道您可以正确安装DXP。

    关于您注意到的饱和问题,这是因为没有负电源。 MMB0和DAC8832EVM都不会生成-5V,因此您需要通过MMB0上的接线盒J1单独提供。

    关于-V节点上的电压,这是因为节点在没有-5V连接的情况下浮动,而DAC8832EVM上的输出运算放大器U1会导致出现该电压,这可能是由于去耦电容器C7的充电。 但是,无需担心-这不像电压源。 当您连接外部源时,它将消失。

    如果您连接负极电源并按照步骤操作,则一切都应即插即用。 我在写这篇文章之前已经亲自尝试过。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,

    实际上,我在星期五能够亲自核实这一点。 一切似乎都正常。 感谢帮助我启动并运行此程序。