This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:是否可以更改I2C地址?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596937/ads7924-can-the-i2c-address-be-changed

部件号:ADS7924

我有一位客户正在评估 ADS7924。  该设备看起来非常适合,最初在其应用程序中运行良好,但是,他们刚刚意识到在其系统中使用相同的I2C地址0x48和0x49。  我 看不到 更改ADS7924上I2C地址的方法。  这是否可行?或者我们是否需要 建议另 一个(几乎相同的)部件?  我们是否有具有不同I2C地址的类似部件?  建议?

 

请告诉我。  谢谢,John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    ADS7924只有数据表中提到的2个I2C地址(0x48和0x49)。

    我们在路线图中确实有一些器件具有可选的多I2C地址选项。 我会将这些选项发送给您

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet