This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1292R:Moded behringer x32,带有外部前置功放

Guru**** 2552770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596993/ccs-ads1292r-modded-behringer-x32-with-external-preamps

部件号:ADS1292R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!
在参观了3年的股票x32之后,我觉得我可以改善声音,所以我决定对它进行修改。现在它已经完全从信号链上删除了前置功放,并且传送器也升级了(更好的电容器,不同的运算放大器)。 amthanhthudo.com/loa-line-array
现在,我将它与API 3124和8通道API克隆一起使用(它们不是100 % 克隆,因为它们有不同的trafos,haufe和neumann)。
在使用这个设置时,我发现自己使用的eq要少得多,所有的东西都在混合中坐得更好。而且我觉得瞬变的速度要快得多。
这里有一些用它跟踪的鼓。BD 91在BD上,i7 snare,57在tom上,421在ft上,414 oh。
没有使用eq,只有一个huf (我想大约100,舞台上有很多来自PA的低音)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hai:

    此帖子中是否有关于ADS1292R的问题? 也许您想在音频放大器论坛上发布此信息。

    此致,
    Brian Pisani