This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:请帮我选择合适的器件...

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, ADC34J45EVM, ADC34J45, ADC3443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595940/adc34j45evm-please-help-me-choose-the-right-devices

部件号:ADC34J45EVM
线程中讨论的其他部件: TSW14J50EVMADC34J45ADC3443TSW1400EVMADC3443EVM

大家好!

我叫Fernando Sanz。 我是宇宙射线研究人员。

我很抱歉耽误你的时间,但我必须稍微解释一下我的问题。

几年来,我一直在研究宇宙射线无线电探测的理论方面。

现在,我渴望建立一 个简单而有效的实验,看看它在现实生活中是如何运作的。

我知道世界上有一些非常专业的研究人员在这个领域,但我的目标并不那么复杂。

为了实现我的目标,我只需要几台设备 ,包括ADC和数据采集卡。

 由于我选择的带通滤波器 列表有限,我必须 明智地选择ADC以满足我的需求和 Nyquist标准。

我的带通滤波器的通带为55-67,停止带为44-79 MHz,我的4根天线将在30-80 MHz频率范围内工作。

这意味着对于过采样,我应该超过158MSPS,或者保持80MSPS的速率,以进入第二个尼奎斯特区域。

现在,我只需要能够捕获天线的信号, 并且能够执行一些操作:

1-保存和存储信号 以供以后(脱机)分析。

2-能够消除比特定强度弱的信号。

3-仅当数据来自 特定时间窗口中的所有信道时才能够存储数据。

4-如果有一个外部触发的选项,那将是非常好的,因为我可以 在将来添加一个粒子探测器作为此设置的触发器

我搜索了TI的产品,想知道具有TSW14j50EVM的ADC34J45EVM或任何其他产品是否 可以为我完成这项工作。

请帮帮我。

谢谢,很抱歉我的英语不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fernando,

    ADC34J45和TSW14J50可以执行以下操作:
    1. TSW14J50 +HSDC Pro用于从ADC34J45中捕获数据,以便存储以供以后分析-默认情况下,HSDC Pro仅执行FFT和时间图解。
    2.可在需要时从外部触发TSW14J50+HSDC Pro以采集数据。

    ADC34J45 EVM通过变压器进行交流耦合,并期望50欧姆输入-在设计传感器接口时请将此考虑在内。 TSW14J50EVM仅限于16位的256M采样。 这将被拆分为多个信道。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    非常感谢您的快速回复。

    " TSW14J50 +HSDC Pro用于从ADC34J45中捕获数据,以便存储以供以后分析"

    让我问一下:我可以通过直接编程或使用其他软件(如MATLAB或LabVIEW)实现我想要的(2,3)吗?

    “TSW14J50EVM仅限于16位的256M采样。 这将被拆分为多个信道。"

    因此,尽管具有160MSPS (每个通道?) 在ADC上,我们不能实际使用它,对吗?
    TSW14J56等其他选项如何? 用户指南指示它最多可保存2G的16位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    是的,您可以使用LabVIEW或MATLAB自动运行HSDC pro -这将允许您使用Matlab或LabVIEW控制HSDC Pro。  一旦您可以控制HSDC pro,您就可以控制我们的任意捕获卡(TSW14xxxx)。  在该安装目录中查找示例。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual和示例

    内存深度不会限制采样速度。  您仍然可以使用160MSPS的ADC,它将快速存储每个通道中的每个样片。  但是,您只能捕获足够的时间来填满内存。  在这种情况下,您将只能捕获每个通道(4个通道) 64M的采样,并且速度为160MSPS,大约为.4S。  如果需要,TSW14J56可以捕获更多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。

    很抱歉,我无法完全理解您的第二部分回复。
    我可否要求大家作出更清楚的解释?

    老实说,我将从天线捕获的信号的使用寿命非常短(10-20 ns),因此我希望确保我不会误解某些内容。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    ADC采样的速度和您拥有的内存量是两个独立的因素。  您可以有一个1采样深度存储器-无论ADC运行的是1sps还是160MSPS,您都只能从ADC保存1个采样。

    在这种情况下,您可以访问256 MB的内存样本,用于4个通道。  这意味着您可以为每个通道存储多达64M个采样。  如果以160MSPS的速度运行ADC,则可以存储高达64Msamples/160Msamples/sec=0.4秒的时间。

    在160MSPS ADC速率下,您将获得1/160M=6.25ns的时间分辨率。

    这是否合理,或者我不理解您的预期用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,如果我要问一些简单的问题。

    实际上,我很想知道我是否因为数据采集卡上的内存大小而失去了真正信号的任何部分。

    我从您的回复中了解到两种不同的情景,哪一种是正确的?

    我们有一个容器,上面有64M插槽,现在ADC以160MSPS的速率采样数据...
    这些样本会一直进入数据采集卡,直到填充为止,由于它确实有64M插槽,填充大约需要0.4秒,然后下一波样本会进入。

    或者,

    ADC每秒采样160MSPS,现在由于数据采集卡只有64M插槽,因此每秒仅捕获40%的采样。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    这两种情况都正确。 您所说的是同一件事。 让我举一个例子来说明。 在这种情况下,您有3个变量
    xSPS=N样本/时间

    选择2将导致第3次。

    在这两种情况下:您有64M采样,ADC在160MSPS时采样,结果是时间=64M/160ms/s=0.4s

    ADC可以运行任何时间长度,但捕获卡只能捕获该时间范围的0.4秒。 因此,这取决于您开始拍摄的时间。 如果您可以与您的事件紧密触发,则它将从触发点捕获0.4秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    一个简单的问题:

    ADC3443是否能够直接连接到TSW1400EVM?

    我是否也可以使用MATLAB或LabVIEW来控制HSDC Pro和TSW1400EVM,并执行我之前的计划?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是- ADC3443EVM将直接连接到TSW1400。 您需要提供外部时钟,因为此EVM上没有时钟芯片。 查看用户指南中的3.2 +部分
    www.ti.com/.../slau579c.pdf

    MATLAB/LabVIEW可用于控制HSDC Pro,HSDC Pro反过来控制TSW1400。

    肯尼亚